请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我们使用升压拓扑来设计我们的产品、方法是使用 UCD3138并使用高侧 SR 代替二极管、以实现更高的效率。
我们使用 IDE_KD 寄存器来控制高侧 MOSFET 的导通占空比。 (dB = Da * Kd)
当 Vin=72V 时,设置 DB=Da*9。
当 Vin=40V 时,设置 DB=Da*1。
当我将 Vin 从70Vdc 更改为40Vdc 时、Kd 将从9切换为1。
此时、我们发现高侧 SR 存在击穿问题。
CH2 (青色 ):DPWM1B(UCD3138引脚)
CH3 (红色):DPWM1A(UCD3138引脚)
如果当 Vin=72V 时设置 DB=Da*5并将 KD 从5更改为1,则不会再次出现此问题。
您能给我一些关于这方面的想法吗?