This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:保护 FET

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721823/bq40z50-r2-protection-fets

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我的客户想了解如何  计算建议用于 CHG/DSG/PCHG 信号的5.1k Ω 串联电阻器?

另一个职位指出;

 

1.“DSG 串联电阻的限制是在严重的反向充电器连接情况下限制直流引脚电流。  在这种情况下,选择直流电流为10mA 或更低的电阻器。”

 

在这种情况下、如何计算直流电流? 我‘s“反向充电器连接”是不可调节的反极性电源还是类似的电源?

 

2.“对于 CHG 串联电阻,可以使用1k 电阻。”

 

此外、如果每个引脚的最大栅极驱动电流为10mA、那么2k 内部电阻应该足以限制这一点、那么为什么建议 CHG FET 使用1k 系列外部电阻?

提前感谢、Carlo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于反极性情况、电压完全下降到 DSG 电阻器两端。 在这种情况下、使用预期的反向电压并除以10mA、以获得所需的 DSG 串联电阻值。 例如、如果 PACK 引脚上预期-40V、则-40/0.010 = 4K。 对于 CHG 串联电阻器、超过1K 几乎没有什么好处、尽管最小值取决于引脚上所需的 IEC 最小 ESD 性能、这取决于应用。