请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 您好!
我的客户想了解如何 计算建议用于 CHG/DSG/PCHG 信号的5.1k Ω 串联电阻器?
另一个职位指出;
1.“DSG 串联电阻的限制是在严重的反向充电器连接情况下限制直流引脚电流。 在这种情况下,选择直流电流为10mA 或更低的电阻器。”
在这种情况下、如何计算直流电流? 我‘s“反向充电器连接”是不可调节的反极性电源还是类似的电源?
2.“对于 CHG 串联电阻,可以使用1k 电阻。”
此外、如果每个引脚的最大栅极驱动电流为10mA、那么2k 内部电阻应该足以限制这一点、那么为什么建议 CHG FET 使用1k 系列外部电阻?
提前感谢、Carlo。