请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 我知道建议的最大值为28V。 但是、过压设置为32V、最大绝对额定值为33V。 你有什么看法? 我可以在29.4V 下运行该芯片吗?
我已经有一大批29.4V 曲折的井。 尝试销售以利用这些产品并随附最终产品
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道建议的最大值为28V。 但是、过压设置为32V、最大绝对额定值为33V。 你有什么看法? 我可以在29.4V 下运行该芯片吗?
我已经有一大批29.4V 曲折的井。 尝试销售以利用这些产品并随附最终产品
谢谢!