请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54320 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用 Webench 来模拟 TPS54320设计。 我已对该设计进行了补偿、以获得大约60度的相补角。
我注意到瞬态响应中有一个非常小的波形、并想知道是什么原因导致的? 我假设在我具有的相位裕度上、它不是振荡泵?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 PJs、
根据这些波形、它与 LS FET 反向电流限制或脉冲跳跃无关。 这可能是因为两个窄 PH 脉冲处于 TPS54320的最短导通时间。 如果是、则可能会导致输出略微过度充电。
我应该说、这种响应对我来说不是问题、因为它显示了有足够的相位裕度来实现稳定的设计。 轻微振铃可能与 WEBENCH 中使用的稳态交流模型和瞬态模型的某些不匹配相关。 这是两种不同的模型。 如果您想让我不断研究、以便更好地了解这一点、您能否分享此仿真的原理图?
此致、
Anthony