This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助为系统侧的4节电池组创建锁定保护

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721362/help-on-creating-a-lockout-protection-for-a-4-cell-battery-pack-on-the-system-side

主题中讨论的其他器件:BQ24610

您好!

我在如何保护锂离子电池组方面遇到了一些问题、这是一个4芯电池组、具有自己的保护电路、但建议不要将其用作主要保护。

该电池是一个4节串联锂离子电池组、仅提供两根正极和负极导线。

我希望创建的是欠压锁定和 过压锁定电路、 这是一个易于实现的电路。 但在电池电量耗尽时、允许充电器为电池充电。

如果有人能帮助我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mo、

    对于多节电池组、必须在电池电平上执行过压和欠压检测、因为每个电池具有不同的电压。 电池组中的保护电路是否进行电池平衡以使电池电压彼此接近? 如果电池不平衡、只需将电池电压计算为 PACK_Voltage/NumberOfCells 将不准确。

    对于系统侧电路、您可以考虑使用能够驱动 FET 的窗口比较器。 然而,这超出了本论坛的范围。

    您是否在系统侧使用了可能已经包含这些功能的电池电量监测计或充电器 IC? 是否有您要满足的安全标准?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您回复我、系统将用于医疗设备、需要遵守 EM 和电气法规(EC)。

    我实施了一个电池充电器 BQ24610和一个系统端电量监测计 MAX17361。 但问题是、过度保护由 BQ24610处理、但欠压 仅由电量监测计(MAX17361)感测。 因此、这 依赖于 MCU 来与电量监测计配合使用。 这在产品的高端版本中是可以的、但低端版本不包含 MCU、因此需要采用模拟方法、当电压达到10伏时、可以自动对其进行保护、以锁定或关闭到的负载 系统。

    至于电池、它具有自己的内部保护功能、例如 OVLO、UVLO、过流、欠流保护和 PTC、我必须了解电池平衡、因为我看到的大多数4S 电池组都没有提到电池平衡。

    我当时在考虑使用窗口比较器来驱动 FET、但不确定从哪里开始。 此外、我还想、当系统的其余部分连接到直流/直流转换器和负载开关时、如果可以检测电压并启用 负载开关和直流/直流转换器的 EN 引脚、  

    我已附上一张图片、您可以看到红色框是系统各个部件的电源、 由于它们是具有 使能引脚的负载开关和直流/直流转换器、是否有一种电路或 IC 可在电压高于10V 时启用它们、在电压低于10V 时禁用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mo、

    许多电量监测计配备了大量具有 FET 控制输出的保护功能、但需要访问各个电池。 至少您的电池组在电池电平提供 OV 和 UV 保护、但最佳方法是提供初级和次级保护。 在这种情况下、由于您只能访问 PACK+和 PACK-、您的监测计是否具有可用于控制外部电路的任何可配置警报引脚? 某些电池电量监测计确实提供了此功能。

    如需有关窗口比较器的帮助、请从以下位置开始: www.ti.com/.../products.html
    我们还提供了另一个 E2E 论坛、您可以在其中获取任何这些产品的帮助。 遗憾的是、我无法推荐特定的非监测计解决方案、因为我对此没有经验。

    此致、
    Matt