请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28881 主题中讨论的其他器件: TIDA-00200
我的设计来自 WEBENCH、具有以下参数:VinMin = 90、VinMax = 400、Vout = 13.6、Iout = 200mA。 我想使用该电路为小型12V 1.3A 电池充电。 是否有将电路用作充电器的特殊要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的设计来自 WEBENCH、具有以下参数:VinMin = 90、VinMax = 400、Vout = 13.6、Iout = 200mA。 我想使用该电路为小型12V 1.3A 电池充电。 是否有将电路用作充电器的特殊要求?