This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:12V 电池充电器

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, TIDA-00200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722014/ucc28881-12v-battery-charger

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: TIDA-00200

我的设计来自 WEBENCH、具有以下参数:VinMin = 90、VinMax = 400、Vout = 13.6、Iout = 200mA。 我想使用该电路为小型12V 1.3A 电池充电。  是否有将电路用作充电器的特殊要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lonnie

    UCC28881的最大输出电流为225mA。 它也不能同时调节恒压和恒流 CV/CC。 如果这些限制条件允许、则 UCC28881可适用于您的应用。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lonnie、您好!

    感谢您关注 UCC28881。 考虑到宽输入电压范围、反激式配置是合适的。 您将需要两个控制环路、一个用于设置最大充电电流、另一个用于设置最大输出电压。 如需参考、请查看 TIDA-00200。 这是一款200W 交错反激式充电器。 它的功率范围比您计划使用的要大一些、但您可以将其用作设计控制环路的参考:www.ti.com/.../tidra05.pdf

    此致、
    本·洛夫