请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 您好!
我能否确认我正在正确计算感测电阻的功率要求。
*以50A 24V 直流电运行的系统
*选择的感应电阻器0.0025R
*检测电阻器上的压降0.125V
*因此
(I = V/R)=(0.125V/0.0025R = 50A)
(P = V * I)=(0.125V * 50A = 6.25W)
因此、选择10W、0.0025R 感应电阻器是否适合我的设计?
谢谢、
罗克曼46.