This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:充电电压是否会影响报告的电量监测计 SOC?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718557/bq34z100-g1-bq34z100-g1-will-charging-voltage-affect-reported-fuel-gauge-soc

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我们有一个 BQ34z100-G1。   

-当我们的电池充满电时,我们的电池会以@~200mA 的电流进行涓流充电

-当我们的电池电量低时,它将充电@~2安

充电电压是否会影响计算得出的 SOC?

BQ34z100-G1中的任何值是否会通过正常使用进行更新、或者这些值是否与最初编程的值相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    对于 SOC 计算、必须对 ChemID 进行编程、并让器件完成学习周期。 充电电压不会影响计算出的 SOC。 有多个参数将在运行期间随时间更新。 其中一个示例是 Ra 表、因为电池电阻特性随老化而变化。

    有关阻抗跟踪算法的概述、我建议观看下面的视频以及最近介绍这些想法的 E2E 对话:
    e2e.ti.com/.../video-battery-management-university-fuel-gauging-101
    e2e.ti.com/.../706404

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler