请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、
大家好、我正在使用四个18650B 并联器件、并通过 bqstudio (1.3.x 版)和 EV2400设置 bq34z100寄存 器:红色数据已更改、绿色数据的设计容量和设计能耗乘以数据表中的并联数。
18650B 的额定容量为3200mah。 额定电压为3.6V。 因此,设计能量应为3200*3.6*4=46080,但在写入后发现超出范围。 为什么? 寄存器的其他参数是否合适? 您是否需要更改它?
当我写下化学 ID 时、我发现有两个18650B 化学 ID:2012和2017。 2017年的描述 中还有一个-20C。 不清楚应该选择哪一个、如果这两个写入、 则会发现错误1721: Chemistry cheksum 没有验证。我想问一下情况是什么、如果我 将来使用18650其他品牌、我是否需要重新计算新的 Chemid、而 Panasonic 的18650 chemid 无法使用?
另一个问题是 RUP_DIS 始终处于高电平、 无法 启动学习周期、如何更改?
有三个文件从 Golden image 导出、只需 SREC 导入到 新芯片中(其他两个文件 是 BQFS 和 DFFS)。 此外、需要导出哪些文件进行写入?
| *德州仪器数据闪存文件 | ||||
| *文件创建时间:2018年7月6日星期五上午10:05:26 | ||||
| * | ||||
| *器件型号100 | ||||
| *固件版本0.06 | ||||
| *内部版本号不可用 | ||||
| *订单号不可用 | ||||
| * | ||||
| * bqz 器件编号100 | ||||
| * bqz 固件版本0.16 | ||||
| * bqz 内部版本号17 | ||||
| * | ||||
| *字段顺序:类名 | 子类名称 | 参数名称 | 参数值 | 显示单位 |
| 配置 | 安全性 | OT Chg | 55 | 1°C |
| 配置 | 安全性 | OT Chg Time | 2. | 秒 |
| 配置 | 安全性 | OT Chg 恢复 | 50 | 1°C |
| 配置 | 安全性 | OT DSG | 60 | 1°C |
| 配置 | 安全性 | OT DSG 时间 | 2. | 秒 |
| 配置 | 安全性 | OT DSG 恢复 | 55 | 1°C |
| 配置 | 充电抑制配置 | CHG 抑制温度低 | 0 | 1°C |
| 配置 | 充电抑制配置 | CHG 抑制温度高 | 45. | 1°C |
| 配置 | 充电抑制配置 | 温度油液 | 5. | 1°C |
| 配置 | 充电 | 挂起低温 | -5. | 1°C |
| 配置 | 充电 | 挂起高温 | 55 | 1°C |
| 配置 | 充电 | PB 温度补偿 | 0 | % |
| 配置 | 充电 | PB 减速率 | 0 | % |
| 配置 | 充电终止 | 锥形电流 | 100 | 放大器 |
| 配置 | 充电终止 | 最小锥形容量 | 25 | mAmpHr |
| 配置 | 充电终止 | 电池锥形电压 | 100 | 毫伏 |
| 配置 | 充电终止 | 当前锥形窗口 | 40 | 秒 |
| 配置 | 充电终止 | TCA 设置% | 99 | 百分比 |
| 配置 | 充电终止 | TCA 清除百分比 | 95 | 百分比 |
| 配置 | 充电终止 | FC 设置% | 100 | 百分比 |
| 配置 | 充电终止 | FC 清除百分比 | 98 | 百分比 |
| 配置 | 充电终止 | DODatEOC 增量 T | 10. | 1°C |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢 Delta 温度 | 0 | 1°C |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢 Delta 温度时间 | 0 | 秒 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢关断 时间 | 0 | 秒 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢关断电流 | 0 | 放大器 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢关断 温度 | 0 | 1°C |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢电池负增量电压 | 0 | 毫伏 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢电池负增量时间 | 0 | 秒 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢电池负电压 Delta 定电压 | 0 | 毫伏 |
| 配置 | 数据 | 制造 日期 | 1980/12/16 | Day + Mo * 32 +(yr -1980年)*256 |
| 配置 | 数据 | 串行 数字 | 000a | 十六进制 |
| 配置 | 数据 | 周期计数 | 3600 | 计数 |
| 配置 | 数据 | CC 阈值 | 3240 | mAmpHr |
| 配置 | 数据 | 最大误差限制 | 12. | % |
| 配置 | 数据 | 设计容量 | 12800 | MilliAmpHour |
| 配置 | 数据 | 设计能源 | 11520. | MilliWattHour |
| 配置 | 数据 | SOH 负载 I | 1 | 毫安 |
| 配置 | 数据 | 电池充电电压 T1-T2 | 4200 | MV |
| 配置 | 数据 | 电池充电电压 T2-T3 | 4150 | MV |
| 配置 | 数据 | 电池充电电压 T3-T4 | 4100 | MV |
| 配置 | 数据 | 充电电流 T1-T2 | 21. | 百分比 |
| 配置 | 数据 | 充电电流 T2-T3 | 24 | 百分比 |
| 配置 | 数据 | 充电电流 T3-T4 | 254. | 百分比 |
| 配置 | 数据 | JEITA T1 | 0 | 摄氏度 |
| 配置 | 数据 | JEITA T2 | 40 | 摄氏度 |
| 配置 | 数据 | JEITA T3 | 45. | 摄氏度 |
| 配置 | 数据 | JEITA T4 | 60 | 摄氏度 |
| 配置 | 数据 | 设计能源规模 | 4. | 数字 |
| 配置 | 数据 | 器件名称 | h 2. |
- |
| 配置 | 数据 | 制造商名称 | bq34z100 | - |
| 配置 | 数据 | 器件化学特性 | Texa |
- |
| 配置 | 放电 | SOC1设置阈值 | 150 | 毫安时 |
| 配置 | 放电 | SOC1清除阈值 | 175. | 毫安时 |
| 配置 | 放电 | SOCF 设置阈值 | 75 | 毫安时 |
| 配置 | 放电 | SOCF 清除阈值 | 100 | 毫安时 |
| 配置 | 放电 | 电池 BL 设置电压阈值 | 12810. | 毫伏 |
| 配置 | 放电 | 电池 BL 设定电压时间 | 240 | 秒 |
| 配置 | 放电 | 电池 BL 清零电压阈值 | 523. | 毫伏 |
| 配置 | 放电 | 电芯 BH 设置电压阈值 | 21520. | 毫伏 |
| 配置 | 放电 | 电芯 BH 电压时间 | 204. | 秒 |
| 配置 | 放电 | 电芯 BH 清零电压阈值 | 528 | 毫伏 |
| 配置 | 放电 | 周期增量 | 0 | % |
| 配置 | 制造商数据 | 包装批次代码 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | PCB 批次代码 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | 固件版本 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | 硬件版本 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | 单元格修订 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | DF 配置版本 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 完整性数据 | 静态化学 DF 校验和 | 6484 | 数字 |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最高温度 | 30 | 1°C |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最低温度 | 20. | 1°C |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最大 Chg 电流 | 0 | 放大器 |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最大 DSG 电流 | 0 | mA |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最大电池组电压 | 3200 | 20mV |
| 配置 | 寿命数据 | 终身最小电池组电压 | 3500 | 20mV |
| 配置 | 使用寿命温度样本 | LT 闪存计数 | 0 | 计数 |
| 配置 | 寄存器 | 包配置 | 161. | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | 电池组配置 B | FF | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | 电池组配置 C | 30 | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | LED_Comm 配置 | 0 | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | 警报配置 | 0 | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | 串联电池节数 | 1 | 数字 |
| 配置 | 寿命分辨率 | 左温度分辨率 | 1 | 1°C |
| 配置 | 寿命分辨率 | 左侧电阻器 | 100 | mA |
| 配置 | 寿命分辨率 | 左 V 电阻 | 25 | 20mV |
| 配置 | 寿命分辨率 | LT 更新时间 | 60 | 秒 |
| 配置 | LED 显示屏 | LED 保持时间 | 4. | 数字 |
| 配置 | 电源 | 闪存更新正常电芯电压 | 2800 | 毫伏 |
| 配置 | 电源 | 休眠电流 | 10. | 放大器 |
| 配置 | 电源 | FS 等待 | 0 | 秒 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 1. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 2. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 3. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 4. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 5. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 6. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 7. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 8. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 9. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 10. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 11. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 12. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 13. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 14. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 15. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 16. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 17. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 18. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | A 组19. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 20. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 21. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 22. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 23. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 24. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 25. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 26. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 27. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 28. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 29. | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 30 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 31. | 0 | 十六进制 |
| 电量监测 | IT 配置 | 负载选择 | 1 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 加载模式 | 0 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 最大分辨率系数 | 60 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 最小分辨率系数 | 14. | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | RA 滤波器 | 10. | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 最小 PassedChg 镍氢电池- LA 第1个 Qmax | 2. | % |
| 电量监测 | IT 配置 | 最大 Qmax 变化 | 25 | % |
| 电量监测 | IT 配置 | 电池终止电压 | 2900 | 毫伏 |
| 电量监测 | IT 配置 | 电芯项 V Delta | 256 | 毫伏 |
| 电量监测 | IT 配置 | 重新发送时间 | 803. | 秒 |
| 电量监测 | IT 配置 | 用户速率- mA | 9562 | 毫安 |
| 电量监测 | IT 配置 | 用户速率-供电 | 3870 | MW/CW |
| 电量监测 | IT 配置 | 保留容量 mAh | 24587 | MilliAmpHour |
| 电量监测 | IT 配置 | 保留能源 | -184320 | MWH/CWH |
| 电量监测 | IT 配置 | 最大比例反向网格 | 0 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | Cell Min DeltaV | 51200 | 毫伏 |
| 电量监测 | IT 配置 | RA 最大增量 | 0 | % |
| 电量监测 | IT 配置 | 设计电阻 | 0 | 穆罕默德 |
| 电量监测 | IT 配置 | 基准栅格 | 0 | - |
| 电量监测 | IT 配置 | Qmax 最大增量% | 0 | mAmpHour |
| 电量监测 | IT 配置 | 最大分辨率标度 | 0 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 最小分辨率标度 | 0 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 快速启动 SOC | 67 | % |
| 电量监测 | IT 配置 | 为 HYS V Shift 充电 | 0 | 毫伏 |
| 电量监测 | IT 配置 | 平稳的放松时间 | 532. | S |
| 电量监测 | 电流阈值 | DSG 电流阈值 | 60 | 放大器 |
| 电量监测 | 电流阈值 | CHG 电流阈值 | 75 | 放大器 |
| 电量监测 | 电流阈值 | 退出电流 | 40 | 放大器 |
| 电量监测 | 电流阈值 | DSG 放松时间 | 60 | 秒 |
| 电量监测 | 电流阈值 | 放松时间 | 60 | 秒 |
| 电量监测 | 电流阈值 | Cell Max IR Correct | 257. | MV |
| 电量监测 | 状态 | Qmax Cell 0 | 1000 | mAmpHr |
| 电量监测 | 状态 | 周期计数 | 0 | 数字 |
| 电量监测 | 状态 | 更新状态 | 0 | 数字 |
| 电量监测 | 状态 | Chg Term 下的电芯 V | 4200 | 毫伏 |
| 电量监测 | 状态 | 平均 I 上次运行 | -299 | 放大器 |
| 电量监测 | 状态 | 平均 P 上次运行 | -1131 | MilliWattHour |
| 电量监测 | 状态 | 电芯增量电压 | 2. | 毫伏 |
| 电量监测 | 状态 | t RISE | 700 | 数字 |
| 电量监测 | 状态 | t 时间常数 | 20. | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0标志 | FF55 | 十六进制 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 0 | 117 | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 1. | 108. | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 2. | 117 | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 3. | 136. | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 4. | 128 | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 5. | 104. | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 6. | 120 | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 7. | 109. | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 8. | 119 | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 9. | 141. | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 10. | 153. | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 11. | 232 | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 12. | 355. | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 13. | 472 | 数字 |
| RA 表 | R_a0 | R_a0 14. | 1007. | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 标志 | FFFF | 十六进制 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 0 | 117 | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 1 | 108. | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 2. | 117 | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 3. | 136. | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 4. | 128 | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 5. | 104. | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 6. | 120 | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 7. | 109. | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 8. | 119 | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 9. | 141. | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 10 | 153. | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 11 | 232 | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 12. | 355. | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 13. | 472 | 数字 |
| RA 表 | R_a0x | R_a0x 14 | 1007. | 数字 |
| 校准 | 数据 | CC 增益 | 10.123. | m Ω |
| 校准 | 数据 | CC Delta | 10.147. | m Ω |
| 校准 | 数据 | CC 偏移 | -1487 | 数字 |
| 校准 | 数据 | 电路板偏移 | -12 | 数字 |
| 校准 | 数据 | 内部温度偏移 | 0 | 摄氏度 |
| 校准 | 数据 | 外部温度偏移 | 0 | 摄氏度 |
| 校准 | 数据 | 分压器 | 49998 | 毫伏 |
| 校准 | 电流 | 死区 | 5. | 放大器 |
| 安全性 | 代码 | 密封至未密封 | 36720414 | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | 未密封至满 | FFFFFFFF | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | AUHEN 键3 | 1234567 | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | AUHEN 键2 | 89abcdef | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | AUHEN 键1 | fedcba98 | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | AUTHEN Key0 | 76543210 | 十六进制 |