This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:bq34z100学习周期的寄存器设置

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100, EV2400, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718345/bq34z100-register-setting-for-bq34z100-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好、我正在使用四个18650B 并联器件、并通过 bqstudio (1.3.x 版)和 EV2400设置 bq34z100寄存   器:红色数据已更改、绿色数据的设计容量和设计能耗乘以数据表中的并联数。

18650B 的额定容量为3200mah。 额定电压为3.6V。 因此,设计能量应为3200*3.6*4=46080,但在写入后发现超出范围。 为什么?  寄存器的其他参数是否合适? 您是否需要更改它?

当我写下化学 ID 时、我发现有两个18650B 化学 ID:2012和2017。   2017年的描述 中还有一个-20C。 不清楚应该选择哪一个、如果这两个写入、 则会发现错误1721: Chemistry cheksum 没有验证。我想问一下情况是什么、如果我  将来使用18650其他品牌、我是否需要重新计算新的 Chemid、而 Panasonic 的18650 chemid 无法使用?

另一个问题是 RUP_DIS 始终处于高电平、 无法 启动学习周期、如何更改?

有三个文件从 Golden image 导出、只需 SREC 导入到 新芯片中(其他两个文件 是 BQFS 和 DFFS)。 此外、需要导出哪些文件进行写入?

*德州仪器数据闪存文件
*文件创建时间:2018年7月6日星期五上午10:05:26
*
*器件型号100
*固件版本0.06
*内部版本号不可用
*订单号不可用
*
* bqz 器件编号100
* bqz 固件版本0.16
* bqz 内部版本号17
*
*字段顺序:类名  子类名称  参数名称  参数值  显示单位
配置 安全性 OT Chg 55 1°C
配置 安全性 OT Chg Time 2.
配置 安全性 OT Chg 恢复 50 1°C
配置 安全性 OT DSG 60 1°C
配置 安全性 OT DSG 时间 2.
配置 安全性 OT DSG 恢复 55 1°C
配置 充电抑制配置 CHG 抑制温度低 0 1°C
配置 充电抑制配置 CHG 抑制温度高 45. 1°C
配置 充电抑制配置 温度油液 5. 1°C
配置 充电 挂起低温 -5. 1°C
配置 充电 挂起高温 55 1°C
配置 充电 PB 温度补偿 0 %
配置 充电 PB 减速率 0 %
配置 充电终止 锥形电流 100 放大器
配置 充电终止 最小锥形容量 25 mAmpHr
配置 充电终止 电池锥形电压 100 毫伏
配置 充电终止 当前锥形窗口 40
配置 充电终止 TCA 设置% 99 百分比
配置 充电终止 TCA 清除百分比 95 百分比
配置 充电终止 FC 设置% 100 百分比
配置 充电终止 FC 清除百分比 98 百分比
配置 充电终止 DODatEOC 增量 T 10. 1°C
配置 充电终止 镍氢 Delta 温度 0 1°C
配置 充电终止 镍氢 Delta 温度时间 0
配置 充电终止 镍氢关断 时间 0
配置 充电终止 镍氢关断电流 0 放大器
配置 充电终止 镍氢关断 温度 0 1°C
配置 充电终止 镍氢电池负增量电压 0 毫伏
配置 充电终止 镍氢电池负增量时间 0
配置 充电终止 镍氢电池负电压 Delta 定电压 0 毫伏
配置 数据 制造 日期 1980/12/16 Day + Mo * 32 +(yr -1980年)*256
配置 数据 串行 数字 000a 十六进制
配置 数据 周期计数 3600 计数
配置 数据 CC 阈值 3240 mAmpHr
配置 数据 最大误差限制 12. %
配置 数据 设计容量 12800 MilliAmpHour
配置 数据 设计能源 11520. MilliWattHour
配置 数据 SOH 负载 I 1 毫安
配置 数据 电池充电电压 T1-T2 4200 MV
配置 数据 电池充电电压 T2-T3 4150 MV
配置 数据 电池充电电压 T3-T4 4100 MV
配置 数据 充电电流 T1-T2 21. 百分比
配置 数据 充电电流 T2-T3 24 百分比
配置 数据 充电电流 T3-T4 254. 百分比
配置 数据 JEITA T1 0 摄氏度
配置 数据 JEITA T2 40 摄氏度
配置 数据 JEITA T3 45. 摄氏度
配置 数据 JEITA T4 60 摄氏度
配置 数据 设计能源规模 4. 数字
配置 数据 器件名称 h

2.
-
配置 数据 制造商名称 bq34z100 -
配置 数据 器件化学特性
Texa
-
配置 放电 SOC1设置阈值 150 毫安时
配置 放电 SOC1清除阈值 175. 毫安时
配置 放电 SOCF 设置阈值 75 毫安时
配置 放电 SOCF 清除阈值 100 毫安时
配置 放电 电池 BL 设置电压阈值 12810. 毫伏
配置 放电 电池 BL 设定电压时间 240
配置 放电 电池 BL 清零电压阈值 523. 毫伏
配置 放电 电芯 BH 设置电压阈值 21520. 毫伏
配置 放电 电芯 BH 电压时间 204.
配置 放电 电芯 BH 清零电压阈值 528 毫伏
配置 放电 周期增量 0 %
配置 制造商数据 包装批次代码 0 十六进制
配置 制造商数据 PCB 批次代码 0 十六进制
配置 制造商数据 固件版本 0 十六进制
配置 制造商数据 硬件版本 0 十六进制
配置 制造商数据 单元格修订 0 十六进制
配置 制造商数据 DF 配置版本 0 十六进制
配置 完整性数据 静态化学 DF 校验和 6484 数字
配置 寿命数据 使用寿命最高温度 30 1°C
配置 寿命数据 使用寿命最低温度 20. 1°C
配置 寿命数据 使用寿命最大 Chg 电流 0 放大器
配置 寿命数据 使用寿命最大 DSG 电流 0 mA
配置 寿命数据 使用寿命最大电池组电压 3200 20mV
配置 寿命数据 终身最小电池组电压 3500 20mV
配置 使用寿命温度样本 LT 闪存计数 0 计数
配置 寄存器 包配置 161. 标志
配置 寄存器 电池组配置 B FF 标志
配置 寄存器 电池组配置 C 30 标志
配置 寄存器 LED_Comm 配置 0 标志
配置 寄存器 警报配置 0 标志
配置 寄存器 串联电池节数 1 数字
配置 寿命分辨率 左温度分辨率 1 1°C
配置 寿命分辨率 左侧电阻器 100 mA
配置 寿命分辨率 左 V 电阻 25 20mV
配置 寿命分辨率 LT 更新时间 60
配置 LED 显示屏 LED 保持时间 4. 数字
配置 电源 闪存更新正常电芯电压 2800 毫伏
配置 电源 休眠电流 10. 放大器
配置 电源 FS 等待 0
系统数据 制造商信息 块 A 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 1. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 2. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 3. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 4. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 5. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 6. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 7. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 8. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 9. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 10. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 11. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 12. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 13. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 14. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 15. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 16. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 17. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 18. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 A 组19. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 20. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 21. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 22. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 23. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 24. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 25. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 26. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 27. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 28. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 29. 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 30 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 31. 0 十六进制
电量监测 IT 配置 负载选择 1 数字
电量监测 IT 配置 加载模式 0 数字
电量监测 IT 配置 最大分辨率系数 60 数字
电量监测 IT 配置 最小分辨率系数 14. 数字
电量监测 IT 配置 RA 滤波器 10. 数字
电量监测 IT 配置 最小 PassedChg 镍氢电池- LA 第1个 Qmax 2. %
电量监测 IT 配置 最大 Qmax 变化 25 %
电量监测 IT 配置 电池终止电压 2900 毫伏
电量监测 IT 配置 电芯项 V Delta 256 毫伏
电量监测 IT 配置 重新发送时间 803.
电量监测 IT 配置 用户速率- mA 9562 毫安
电量监测 IT 配置 用户速率-供电 3870 MW/CW
电量监测 IT 配置 保留容量 mAh 24587 MilliAmpHour
电量监测 IT 配置 保留能源 -184320 MWH/CWH
电量监测 IT 配置 最大比例反向网格 0 数字
电量监测 IT 配置 Cell Min DeltaV 51200 毫伏
电量监测 IT 配置 RA 最大增量 0 %
电量监测 IT 配置 设计电阻 0 穆罕默德
电量监测 IT 配置 基准栅格 0 -
电量监测 IT 配置 Qmax 最大增量% 0 mAmpHour
电量监测 IT 配置 最大分辨率标度 0 数字
电量监测 IT 配置 最小分辨率标度 0 数字
电量监测 IT 配置 快速启动 SOC 67 %
电量监测 IT 配置 为 HYS V Shift 充电 0 毫伏
电量监测 IT 配置 平稳的放松时间 532. S
电量监测 电流阈值 DSG 电流阈值 60 放大器
电量监测 电流阈值 CHG 电流阈值 75 放大器
电量监测 电流阈值 退出电流 40 放大器
电量监测 电流阈值 DSG 放松时间 60
电量监测 电流阈值 放松时间 60
电量监测 电流阈值 Cell Max IR Correct 257. MV
电量监测 状态 Qmax Cell 0 1000 mAmpHr
电量监测 状态 周期计数 0 数字
电量监测 状态 更新状态 0 数字
电量监测 状态 Chg Term 下的电芯 V 4200 毫伏
电量监测 状态 平均 I 上次运行 -299 放大器
电量监测 状态 平均 P 上次运行 -1131 MilliWattHour
电量监测 状态 电芯增量电压 2. 毫伏
电量监测 状态 t RISE 700 数字
电量监测 状态 t 时间常数 20. 数字
RA 表 R_a0 R_a0标志 FF55 十六进制
RA 表 R_a0 R_a0 0 117 数字
RA 表 R_a0 R_a0 1. 108. 数字
RA 表 R_a0 R_a0 2. 117 数字
RA 表 R_a0 R_a0 3. 136. 数字
RA 表 R_a0 R_a0 4. 128 数字
RA 表 R_a0 R_a0 5. 104. 数字
RA 表 R_a0 R_a0 6. 120 数字
RA 表 R_a0 R_a0 7. 109. 数字
RA 表 R_a0 R_a0 8. 119 数字
RA 表 R_a0 R_a0 9. 141. 数字
RA 表 R_a0 R_a0 10. 153. 数字
RA 表 R_a0 R_a0 11. 232 数字
RA 表 R_a0 R_a0 12. 355. 数字
RA 表 R_a0 R_a0 13. 472 数字
RA 表 R_a0 R_a0 14. 1007. 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 标志 FFFF 十六进制
RA 表 R_a0x R_a0x 0 117 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 1 108. 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 2. 117 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 3. 136. 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 4. 128 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 5. 104. 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 6. 120 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 7. 109. 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 8. 119 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 9. 141. 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 10 153. 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 11 232 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 12. 355. 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 13. 472 数字
RA 表 R_a0x R_a0x 14 1007. 数字
校准 数据 CC 增益 10.123. m Ω
校准 数据 CC Delta 10.147. m Ω
校准 数据 CC 偏移 -1487 数字
校准 数据 电路板偏移 -12 数字
校准 数据 内部温度偏移 0 摄氏度
校准 数据 外部温度偏移 0 摄氏度
校准 数据 分压器 49998 毫伏
校准 电流 死区 5. 放大器
安全性 代码 密封至未密封 36720414 十六进制
安全性 代码 未密封至满 FFFFFFFF 十六进制
安全性 代码 AUHEN 键3 1234567 十六进制
安全性 代码 AUHEN 键2 89abcdef 十六进制
安全性 代码 AUHEN 键1 fedcba98 十六进制
安全性 代码 AUTHEN Key0 76543210 十六进制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当设计能耗大于寄存器的最大值时、需要使用"设计能耗标度"参数。 有关此参数的更多信息、请参阅 bq34z100-G1技术参考手册的第3.2.5节: www.ti.com/.../sluubw5.pdf

    对于 ChemID、-20C 版本适用于要求在比正常温度更低的温度下充电/放电的应用。 您可以使用2012、除非您的应用具有此特殊需求。 您是否通过 bqStudio 加载了它?

    RUP_DIS 保持高电平意味着监测计无法确定其当前状态、并且无法更新电阻表。 首先修复 ChemID 非常重要。 您可以按照技术参考手册中的附录 D 完成学习周期。

    您可以使用 srec 导出设置并加载到新芯片。 如果只对数据闪存参数进行编程、也可以使用.gg 文件(可以从"数据存储器"选项卡导出)。 srec 包含完整的数据闪存和指令闪存。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郑双德

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler