请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 您好!
我们使用 BQ34Z100-G1读取电池 SOC。 目标是监控电池。 如果 SOC 过低、我们将对系统进行干净关闭。
我们使用3节 Yusa NP18-12b 串联电池。 (18 Ah)
我们将电量监测计芯 片化学配置为 Yusa NP7-12FR (14 Ah)
我们运行、SOC 稳步下降。 对于测试、我们从100%的 SOC 开始。 运行大约35分钟后 、SOC 读数为60%、电流从9mA 变为11mA、电压相应下降。 SOC 随后突然读取0%。
我期待的是不同的东西。
这是我们选择电池时所用的正确化学物质吗?
这是预期行为吗?
谢谢!