This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1 - SOC 意外

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715641/bq34z100-g1-bq34z100-g1---soc-unexpected

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我们使用 BQ34Z100-G1读取电池 SOC。  目标是监控电池。  如果 SOC 过低、我们将对系统进行干净关闭。

我们使用3节 Yusa NP18-12b 串联电池。 (18 Ah)

我们将电量监测计芯 片化学配置为 Yusa NP7-12FR (14 Ah)

我们运行、SOC 稳步下降。   对于测试、我们从100%的 SOC 开始。  运行大约35分钟后 、SOC 读数为60%、电流从9mA 变为11mA、电压相应下降。  SOC 随后突然读取0%。

我期待的是不同的东西。

这是我们选择电池时所用的正确化学物质吗?

这是预期行为吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    您是否运行了学习周期? 如果您在 www.ti.com/.../sluubw5.pdf 上查看我们新的 bq34z100-G1技术参考手册、您将在附录 D 中找到有关如何配置 bq34z100-G1以便与您的应用配合使用的说明。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler