This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:Slva882

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721405/tps53679-slva882

器件型号:TPS53679

尊敬的 Carmen:

我有另一个问题。

从公式(4) 可以看出 、我知道每相应使用多少电容、但 我 不知道  每相应使用多少 RMS 输入电流?

因为 如何  决定 MLCC 的数量需要 考虑这些条件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    您可以使用公式1来计算该设计的总 RMS 输入电流。

    在为 CIN 选择陶瓷电容时、您可以找到处理总 RMS 电流所需的总电容、以及将 VIN 纹波保持在所需位置所需的总电容。 然后、您选择较高的数字并在各个阶段之间相应地分配电容器。

    在22µF 手册中、输入 RMS 电流为20A、Δ V MLCC 的额定值为5Arms (来自供应商数据表)、因此我只需要4个输入电容器。 但是、根据公式4、每个相位都需要22µF μ A 才能将 VIN 纹波保持在规格范围内。 这会将计数增加到6个电容器、一旦将电容器降额考虑在内、电容器就会上升。 如果每个电容器的额定值仅为2Arms、那么在研究降额效应之前、六个相位上至少需要10个电容器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    感谢您的反馈。
    让我澄清一下我的理解。
    根据输入 RMS 电流、需要20A/5A = 4个22uF MLCC。
    根据公式4、每相需要1个22uF MLCC、每相6个。
    因此、我选择较多的 MLCC 是 CIN 的6个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格是正确的! 请不要忘记考虑电容器降额、因为在12V 偏置下、22uF 电容器实际上会接近12uF、具体取决于制造商。 因此、在我们的数据表中、我们通常建议每相3x22uF、0805。

    谢谢、

    Carmen