This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:对 srec 文件进行编程后出现通信故障

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720858/bq35100-communication-failure-after-programming-srec-file

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

现在、客户 已经评估了 bq35100、他们在对 srec 文件进行编程后遇到通信故障。 他们使用 EVM 准备了 srec 文件、然后在将 srec 文件编程到原型板时发现通信故障。 您有这样的经验吗? 请告诉我 应该确认哪些信息以找出此问题的原因。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还想知道如何操作 bq35100作为掩码 ROM 模式来访问此类通信故障器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    客户能否验证以下内容:
    -正在使用哪种适配器设备? EV2300或 EV2400?
    -正在使用的适配器上的固件版本是什么。 如果是 EV2300、请验证其是否为3.1m 或 r。如果是 ev2400、请验证其是否为版本18或20
    -他们使用的是 bqStudio 的哪个版本?
    -他们使用的是 bq35100的固件版本。 确保为 v1.02、否则从链接 www.ti.com/.../sluc623下载

    如果器件没有响应、则可能会被欺骗、需要更换芯片。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    以下是每个版本的信息。

    -EV2300:3.1c

    -bqStudio:1.3.80

    - bq35100固件:v1.02

    实际上、他们使用了旧的 EV2300。 您是否认为这是编程 srec 文件后无响应的原因?

    我附加了客户的 gg 文件。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../180822_5F00_bq35100.xlsx

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我完全确定 EV2300上的3.1c 是芯片被欺骗的原因。 如果您搜索论坛、您将看到其他客户由于3.1c 而使用砖型芯片的其他实例。  它们需要更新到3.1m 或3.1r 或使用 ev2400。

    我已附上更新程序。

    e2e.ti.com/.../7723.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的支持。 他们可以使用具有3.1r F/W 的 EV2300来解决此问题

    此致、
    Satoshi