请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54540 我的设计中使用的是 TPS54540DDA。 我将提供12V 的输入(VCC_SELECTED) 并 获取5V 的输出(VCC_5_BB)。
但在负载条件下、TPS54540无法支持超过0.5A 的电流。 提供5V 电压时的电流
我的板可以直接从电源正常工作。 此处的负载电流消耗为0.8A。
我已附上该器件的原理图文件。
请帮我解决这个问题。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.