This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2903:感测负电压电平

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717765/uc2903-sensing-a-negative-voltage-level

器件型号:UC2903

 我需要监控+15V 和-15V 运算放大器电源。 我很难理解使用 SENSE 4和 SENSE 4反相输入线路感应负电压电平背后的概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    图6显示了如何配置器件以进行负电压感应。 想法是使用在反相配置中设置的内部比较器。 引脚5是反相输入、并连接到接地端、因为引脚3是 GND。 因此、通过在 R2上施加负电压、使负侧位于底部、正侧位于引脚5、这将检测负电压。 负电压使用 R1/R2 * 2.5V 进行调节。

    请告诉我这是否清楚。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Michael 的解释。

    除了数据表中提供的数据外、您的输入还帮助我更好地理解了这一概念。

    此致、

    Vijay