This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:静止时电池过度放电

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721799/bq40z50-over-discharging-battery-while-at-rest

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:EV2400

大家好、

在执行学习周期时、我们允许电池在本文档 http://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf 的学习周期部分中提供的建议时间内处于静止状态。

我们遇到的问题是、当电池处于静止状态时、如果未连接到任何负载或其他电流消耗、电池会持续缓慢放电。  

我们很好奇是否有人提出任何建议、我们尝试断电并断开负载、但似乎电池会在一夜之间降至低于电池的安全放电电平.4-.5伏。 是否有其他人在其他器件消耗功率时遇到问题? 他们是否找到了任何解决方案、而不是平面断开? 在我们的案例中、电池直接连接到电量监测计、而电池电量监测计连接到充电器、微控制器和 EV2400单元。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Drew、也许您可以做一些实验、断开每个可能的问题、看看它是否消除了漏极。
    您是否正在使用 bq40z50EVM 和充电器 EVM 或这是您自己的定制板? 如果您的系统上有 I2C 上拉电阻器、则 EV2400内的3.3V I2C 上拉电阻器可能会创建电流路径。 或者、通过 EV2400/USB、PC 和其他电源元件之间可能存在接地环路。