请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B4253-Q1 大家好、
我的客户将使用 TPS7B4253、他提出了一些问题。
- 数据表8.2.1.1显示"输出电容器:10uF 至500uF"
它是否意味着有效值的标称值(包括直流偏置特性)?
他将使用14.7uF (标称值、X5R、X7R)、有效值将小于10uF。 - 如果输出电容低于10uF、TPS7B4253是否开始振荡或出现一些不稳定现象?
- 如果 TPS7B4253在输出电容< 10uF 时不开始振荡、则8.2.1.1中的10uF 仅是经验法则(标准)。
这种理解是否合理?
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago