This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:剩余电量下降

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721731/bq40z50-r2-remaining-charge-plummets

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我需要有关此客户问题的帮助:

我正在深入探讨电池故障模式、并发现我需要更改一些设置、以防止我们的无人机因欠压切断事件而从天空下坠落。

I 设置:

    • CELL_TERM = 1
    • Term Min Cell V 更改为3100mV
    • 将端点电压更改为12400mV

这会正确地导致剩余百分比变为0、并防止带有坏电池的电池组在空气中脱落。

但是、我看到在一些电池组中也会出现同样的行为。 如果查看这些日志、您会发现电压没有足够低、导致 Cell Term 事件、但剩余的%会像岩石一样下降。

 

 

当我在飞行后将这些电池组连接到 Battery Management Studio 时、它们显示剩余电量为0%、15V+以及真正剩余电量为1500mAh+。

有关这一点的任何想法都很有帮助。

我有许多其他数据可以离线共享(飞行数据、srec 等)

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    这可能是由于 DSG 速率不平滑或突然增加、其中负载选择设置为瞬时电流、甚至是错误的化学 ID。 如果没有日志和 srec、则很难说出可能导致它的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的快速回复、我将在公共论坛上与您分享所有客户数据。

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。