请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 您好!
我需要有关此客户问题的帮助:
我正在深入探讨电池故障模式、并发现我需要更改一些设置、以防止我们的无人机因欠压切断事件而从天空下坠落。
I 设置:
-
- CELL_TERM = 1
- Term Min Cell V 更改为3100mV
- 将端点电压更改为12400mV
这会正确地导致剩余百分比变为0、并防止带有坏电池的电池组在空气中脱落。
但是、我看到在一些电池组中也会出现同样的行为。 如果查看这些日志、您会发现电压没有足够低、导致 Cell Term 事件、但剩余的%会像岩石一样下降。
当我在飞行后将这些电池组连接到 Battery Management Studio 时、它们显示剩余电量为0%、15V+以及真正剩余电量为1500mAh+。
有关这一点的任何想法都很有帮助。
我有许多其他数据可以离线共享(飞行数据、srec 等)
此致、
Ryan B.