This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302启动问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715090/ucc256302-ucc256302-startup-issue

器件型号:UCC256302

您好!

UCC256302用作1000W 转换 器控制器。

但我们在启动时遇到了一些问题。

看起来 OCP 被触发。

我想知道问题的原因是什么以及如何解决?

下面封闭了一些波形以供参考。

谢谢。

图1: CH1:RVCC;CH2:LO;CH3:VCC

图2: CH1:RVCC;CH2:LO;CH3:VCC;

图3: CH1:FB:;CH2:LO;CH3:VCR;

图4: CH1:ISENS;CH2:LO;CH3 Vout;

图5 :CH1:ISENS;CH2:LO;CH3:Vout;

图6 :CH1:SS;CH2:LO;CH3:FB;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件上载似乎有问题。
    我可以给他们发送电子邮件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyong、

    感谢您关注 UCC256302、感谢您提供波形。 您还可以分享您的原理图吗? 在图2中、VCC 看起来会下降到~10.5V。 这将导致控制器定期启用 HV 启动功能。 在图6中、FB 电压崩溃到0、因此问题看起来可能是 VCC 未得到充分补充或 FB 网络出现故障。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    该原理图与演示板类似、只是 FB 是初级绕组的反馈。
    在图1、4中、您可以首先找到 LO 中断、然后找到~10.5V 的 VCC FAL。 您认为是什么导致了中断?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peiyong、

    由于这已转移到电子邮件、我将关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫