This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:SysDown 设置电压阈值

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720938/bq27520-g4-sysdown-set-voltage-threshold

器件型号:BQ27520-G4

您好!

客户正在其产品之一中使用 bq27520-G4。 我们想知道 SysDown 设置电压阈值是否存在容差。 我们无法在技术参考手册中找到该信息。  可以对此进行评论吗?

谢谢! 如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan
    这基于他们的系统。 这是一个电压、它们应根据何时需要降低监测计报告系统设置。 您可以使用默认设置作为指导。 没有阈值、它取决于系统。 例如、默认设置的终止电压为3200mV、默认"系统下设电压"设为3150mV

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回复。
    我认为客户对 SysDown 阈值的容差感兴趣。

    那么、假设他们将 SysDown 设置为3200mV、但该值是否有5%的容差? 这意味着它可以在3040mV 至3360mV 之间触发。

    我显然占了5%的数字、但您能告诉我该值到底是什么吗?

    再次感谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这实际上不存在容差。 这取决于固件对电压测量的响应速度。 请注意、每1秒测量一次电池电压。 因此会有一些延迟。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    好的、明白了。 从这个角度来看、客户将 SysDown 设置为3.25V、并且希望其电池电压永远不会降至3V 以下。

    他们希望确保 SysDown 集上的任何容差不会太宽、以至于实际上3.25V 最终可能接近3.1V。 他们需要的裕度比这大。

    所以最终、电池电压下降到3V 的唯一方法是、如果它的放电速度如此之快、以至于它在一秒内从>3.25V 变为3V?

    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。