This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:制造过程中集成电路的功能验证-稳压器

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716361/lm2776-functional-validation-of-integrated-circuit-during-manufacturing-process---reg

器件型号:LM2776

您好!

我想知道如何在 TI 工厂的大规模生产过程中对上述模拟 IC 进行功能验证。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suvendu、

    请允许我向您推荐我们的标准条款和条件: www.ti.com/.../stdterms.htm

    在第8节中、我们声明:
    8.1根据下面第8.2至8.5节和第9节的规定,TI 向买方保证每个产品都符合 TI 发布的有关此类产品的规范。
    在 TI 认为必要的范围内、使用测试和其他质量控制技术。 TI 不一定测试每个产品的所有参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第8.5条不可用。

    请在组件生产过程中共享同一项目的功能验证测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在生产中测试/验证 IC 的方式是专有的。

    您是否遇到此设计的应用问题、该设计的运行不正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通过经销商 M/s 购买组件 Arrow Electronics。 我们有一个条款、即应随材料一起提供 OEM 的 COC。

    我们收到了与经销商 COC 一起提供的材料、其中指出所有测试参数都可以从 OEM 本身获得。

    因此、我们正在寻找 TI 的相同产品。

    此致、

    Suvendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suvendu、

    我已在 TI 内部确认、任何 CoC 都将来自/通过您的 TI。 请他们提供。 他们将在内部向我们提出请求。 但它需要我们通过您的 TI 来提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,谢谢。 我们也不会收到经销商的任何测试报告。