请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我在这里要询问硬件上的 FET 控制。 为什么从 BQStudio 触发 DSGFET 或 CHGFET 时不打开/关闭? 当我在 CHGFET 上切换时、xchg 寄存器显示绿色和 CHG 红色。 我在 Vgate 上测量、电压为12.38V。 当我关闭 CHGFET 时、xchg 寄存器显示红色、CHG 为绿色、但电压不会降至接近0V。 我在12.20伏特下测量了它。 在 DSGFET 上也是如此。 我的设计有什么问题? 接地或其他原因导致的?
我在这里将我的设计附在 ZIP 文件文档中。
请回答此问题。
谢谢你。
此致