This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:当从 BQStudio 触发时、CHGFET 或 DSGFET 不能打开/关闭

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720163/bq40z50-chgfet-or-dsgfet-doesn-t-turn-on-off-when-triggered-from-bqstudio

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在这里要询问硬件上的 FET 控制。 为什么从 BQStudio 触发 DSGFET 或 CHGFET 时不打开/关闭? 当我在 CHGFET 上切换时、xchg 寄存器显示绿色和 CHG 红色。 我在 Vgate 上测量、电压为12.38V。 当我关闭 CHGFET 时、xchg 寄存器显示红色、CHG 为绿色、但电压不会降至接近0V。 我在12.20伏特下测量了它。 在 DSGFET 上也是如此。 我的设计有什么问题? 接地或其他原因导致的?

我在这里将我的设计附在 ZIP 文件文档中。

请回答此问题。

谢谢你。

此致

Santosoe2e.ti.com/.../BQ40Z50-layout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aji:
    如果 CHG 位为红色、xchg 位为绿色、则如果您将颜色位设置为红色高、绿色低、则监测计 FW 会打开 CHG FET。
    如果您读取操作状态位寄存器、您将验证该位是否设置为"1"或"0"以确保其正常运行。 导通时、Vgate 电压应约为20V。 请通过插入充电器移除 FET、然后测量 Vgate。 是否在所有电路板上都发生这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    我已经检查了寄存器。 CHGFET 为高电平、xchg 为低电平。 此外、我还移除了 FET、插入了充电器。 当 CHGFET 为高电平时、我测得的 Vgate 在大约12.38V 时仍然保持不变、当 CHGFET 为低电平时、xchg 为低电平、而当 CHGFET 为低电平时、xchg 为高电平时、我测得的 Vgate 仍然保持不变。 接下来、当我连接负载并打开 DSGFET 时、寄存器显示 DSGFET 为高电平、XDSG 为低电平等。 但是、当 DSGFET 为高电平时、我测量的 Vgate 在大约12.38V、当 DSGFET 为低电平时、XDSG 为低电平时、在12.20V、当 DSGFET 为低电平时、XDSG 为高电平时、测量的 Vgate 仍然大致相同。 那么、我的设计有什么问题呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aji:

    请使用 pdf 格式上传原理图。 我想知道、在内部或外部都存在对 CHG、DSG 引脚的短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    这是我在 PDF format.e2e.ti.com/.../Battery-gauge-Modified-2-rev2.PDF 中的原理图文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aji:

    VC4至 VC1电压是否稳定? 您能否成功地与电量监测计通信? 施加电池组电压时,您能在 TS1引脚上看到脉冲吗? 如果一切正常且 Vgate (CHG/DSG)引脚为10V、则请使用 EVM 切换 IC 以查看 IC 是否损坏。