This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:电流限制

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715283/tps53318-current-limit

器件型号:TPS53318

设计

1.您能否解释以下参数:VTRIP、VocL、IOCP; I OCP I LIMIT最大输出电流之间有何差异?

2.在第16页,公式3,RDS (ON)的值是?

3.在典型应用中,I over :11A 的含义是什么?  在评估18中、与 I OCP 有什么关系?

4.在图34典型应用电路中,它的 R TRIP =120K,它是通过公式18计算的吗?,ICOP 值是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy、

    我不再直接支持 TPS53318、但让我尝试在转换期间回答您的问题。

     电流限值为谷值检测电流限值。  我最近写了一篇博客、在这里解释了一般的工作原理:

    电流限制 I 通过 TRIP 电阻器从 TRIP 引脚设置为 GND。  Itrip 是 IC 内部用于设置 Vtrip 电压的电流源。  VTRIP = RTrip x I TRIP。  TPS53318的有效 VTRIP 内部电压为0.4V 至1.2V、对应于40k 至120k Ω 的 RTRIP 范围。  Vocl 只是内部阈值。  它是 Vtrip 值除以 B32 (eq 3分母中的32)。   您无需担心这一点。  IOCP 是谷值电流限制阈值。  是的

    IOCP =(66.5/12.3)-(ILP-p/2)。  无论出于何种原因、ILP-p (电感纹波电流的峰峰值)都未指定为条件。  

    ILP-p / 2 =(1/2 x L x FSW) x ((Vin - Vout) x (Vout / Vin)

    最大输出电流是您的最大负载电流,为 IOCP +(ILP-p/2)

    2. 您不需要知道 Rdson 值。 只需使用 RTRIP / 12.3、而不是公式3中的 VTRIP /(32 x Rdson)。  如果 RTRIP 值为千欧(数据表错误!)、请确保使用12.3而非12.3 x 10^3。

    3.11是达到谷值电流保护时直流负载电流的 OCP 值。  EQ 18仅重新排列了 EQ 3以求解 RTrip。

    可能 是另一个错误。  我计算的 RTRIP = 109k 而不是120k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    根据谷值电流控制热电流、I PEAK 刚刚被 Ton 所期望、不受限制?  IPEAk=IOCP+(Vin-Vo)*Ton/L;Ton 等于 Eq1

    在图34中、Rtrip=120K、因此使用 Eq3计算出的 IOCP=11.916A、

    1)但在表4中、最大输出负载电流为8A、 实际上最大 I LOAD 可能高达11.916A+(ILP-P/2)@Rtrip=120K。 因此最大8A 被视为热问题,对吧?

    2)在表4中、输出过流 I OVER 为11A,该11A 是如何计算的?

    3)第17页中说"对于 TPS53318器件、OCP 阈值被内部钳位至10.5A "、那么该 OCP 阈值10.5A 是 IOCP 谷值电流? 和图34,Rtrip=120K 计算 IOCP=11.916A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fandy、

    我在办公室记录了有关此案例的笔记。 我将在今天稍后回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fandy、

    最大负载只是电路设计的标称最大负载。 通常情况下、您会将电流限制设计为稍高的值、可能会高出20%或更多。 我不会认为该电流限制过高。

    2、不是计算得出的、而是这个特定示例的设计规格。

    3、这是谷值。 150k 不是完全一致的。 我计算的最大 RTrip 值为129.15k。