设计
1.您能否解释以下参数:VTRIP、VocL、IOCP; I OCP 和 I LIMIT 与最大输出电流之间有何差异?
2.在第16页,公式3,RDS (ON)的值是?
3.在典型应用中,I over :11A 的含义是什么? 在评估18中、与 I OCP 有什么关系?
4.在图34典型应用电路中,它的 R TRIP =120K,它是通过公式18计算的吗?,ICOP 值是?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计
1.您能否解释以下参数:VTRIP、VocL、IOCP; I OCP 和 I LIMIT 与最大输出电流之间有何差异?
2.在第16页,公式3,RDS (ON)的值是?
3.在典型应用中,I over :11A 的含义是什么? 在评估18中、与 I OCP 有什么关系?
4.在图34典型应用电路中,它的 R TRIP =120K,它是通过公式18计算的吗?,ICOP 值是?
Fandy、
我不再直接支持 TPS53318、但让我尝试在转换期间回答您的问题。
电流限值为谷值检测电流限值。 我最近写了一篇博客、在这里解释了一般的工作原理:
电流限制 I 通过 TRIP 电阻器从 TRIP 引脚设置为 GND。 Itrip 是 IC 内部用于设置 Vtrip 电压的电流源。 VTRIP = RTrip x I TRIP。 TPS53318的有效 VTRIP 内部电压为0.4V 至1.2V、对应于40k 至120k Ω 的 RTRIP 范围。 Vocl 只是内部阈值。 它是 Vtrip 值除以 B32 (eq 3分母中的32)。 您无需担心这一点。 IOCP 是谷值电流限制阈值。 是的
IOCP =(66.5/12.3)-(ILP-p/2)。 无论出于何种原因、ILP-p (电感纹波电流的峰峰值)都未指定为条件。
ILP-p / 2 =(1/2 x L x FSW) x ((Vin - Vout) x (Vout / Vin)
最大输出电流是您的最大负载电流,为 IOCP +(ILP-p/2)
2. 您不需要知道 Rdson 值。 只需使用 RTRIP / 12.3、而不是公式3中的 VTRIP /(32 x Rdson)。 如果 RTRIP 值为千欧(数据表错误!)、请确保使用12.3而非12.3 x 10^3。
3.11是达到谷值电流保护时直流负载电流的 OCP 值。 EQ 18仅重新排列了 EQ 3以求解 RTrip。
可能 是另一个错误。 我计算的 RTRIP = 109k 而不是120k
你(们)好
感谢您的回复、
根据谷值电流控制热电流、I PEAK 刚刚被 Ton 所期望、不受限制? IPEAk=IOCP+(Vin-Vo)*Ton/L;Ton 等于 Eq1
在图34中、Rtrip=120K、因此使用 Eq3计算出的 IOCP=11.916A、
1)但在表4中、最大输出负载电流为8A、 实际上最大 I LOAD 可能高达11.916A+(ILP-P/2)@Rtrip=120K。 因此最大8A 被视为热问题,对吧?
2)在表4中、输出过流 I OVER 为11A,该11A 是如何计算的?
3)第17页中说"对于 TPS53318器件、OCP 阈值被内部钳位至10.5A "、那么该 OCP 阈值10.5A 是 IOCP 谷值电流? 和图34,Rtrip=120K 计算 IOCP=11.916A