主题中讨论的其他器件:TPS2511
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 WEBENCH 为降压转换器 TPS54561DPRR 芯片生成设计、下面随附了我的设计的完整原理图。 我在原理图中与 WEBENCH 设计有两个偏差、即输出端的二极管 STPS5L60U 和电感器 SDR1307-150ml。 对于二极管、它不是处理20A、而是只处理5A 最大值、我决定这样做是因为我的 USB 端口上总共只消耗4A 电流、而电路中的其他负载则消耗不到1安的电流。 至于电感器、我一直坚持使用150ml 版本、而不是 WEBENCH 设计建议的100ml、因为我已经购买了它们、它们具有相同的封装尺寸、我认为它们足够兼容、不会产生任何影响。
问题是、我已经组装了该 PCB 的3个副本、但仍然有问题、我想确保它不是我不理解的设计。 话虽如此、其中一个电路板的功能完全符合预期、但第二天我再次尝试测试时未能继续工作。
下面是我看到的问题列表:
- 当我将37V 锂聚合物电池组连接到 Box+和 BMS_P-端子(降压转换器的输入端)时、走线会在降压转换器的输入引脚弹出、因此走线会与电路板分离、并且会油炸降压转换器芯片。 这会导致我认为存在某种浪涌电流问题?
- 在 TTP_5V 处使用探针、降压转换器的大容量输出电容器的输出在2.2V 至3.3V 之间波动、因此输出不稳定、因此在损坏后、虽然未短接、但其行为不符合预期?
- 降压转换器的输出端和接地端之间发生短路、在完全损坏后、没有出现任何波形?
- 当降压转换器的输出为预期的稳定5V 时、TPS2511 USB 稳压器的输出不会维持5V、因此我施加到它们上的负载(最大消耗1.6A 的 USB 自行车灯)不会开启。 正如我看到的、这是降压转换器的一个单独问题、但降压转换器电流输出可能有问题?
- 当降压转换器的输出为预期的稳定5V 时、SN74LVC 与非门不会开关 USB 稳压器、开关 LED 也不会亮起。 发生这种情况时、我还看到 TP_GATE 与接地之间发生短路、因此这会指示油炸 NAND 芯片、因此我也尝试了更换它们、但也没有任何变化。
总之、我看到的结果非常不一致、我对我的拾取+放置、回流和测试设置过程充满信心。 我在其中一个板上使用了所有新的组件、但它无法正常工作。 但是、我在电路板上使用了一些实际正常工作的旧组件。 我用铁和热气枪焊接东西、通常是 300摄氏度、有时是350摄氏度、但过去我没有过热和损坏类似组件的问题。
感谢您的帮助!