This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车电子产品,希望与12V 电池或24V 电池输入兼容、推荐使用任何电源 IC? 谢谢!

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720588/automotive-electronics-want-to-be-compatible-with-12v-battery-or-24v-battery-input-any-power-ic-recommend-thanks

汽车电子产品,希望与12V 电池或24V 电池输入兼容、 推荐使用任何电源 IC? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许文华
    您需要更具体地了解您的要求。 您的输出电压和电流是多少? 您的输入端是否具有冷启动、负载突降和瞬态要求? 是否有其他功能可在 AM 波段之外运行? 请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许文华

    首先、我将查看此参考设计:
    www.ti.com/.../tiduc41a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许文华

    如果您需要更多帮助、请告知我们。 我现在要关闭这个线程。