This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1。 FCC 更改

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720220/bq34z100-g1-bq34z100-g1-fcc-changes

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。 电池的标称容量为6400mAh。

我已经获得了电池的黄金映像并将其加载到 bq24z100-G1中。 我在实验室功能 原型设计中的两周内测试了 bq34z100-G1性能。

我很惊讶地看到 FCC 的变化比预期的要大。 在这里、我有不同参数演变的记录。

第一列是每个记录的日期。  

第二列是电池的 SoC

第三列是记录时的电压电池。

第四 列是记录时的当前电池。

第五列是电池的标称容量。

第六列是电池的 FCC。

第七列是 SoC 估算中的最大误差。  

电池的温度始终在20和27ºC 之间。

可以看出、FCC 值在2周内的变化幅度超过5%(2018年7月13日为6458mAh、2018年7月24日为6081mAh)。

 这些高变化可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    5%的变化实际上是相当合理的、因为您的条件可能在每个读取点上并不相同。
    温度是导致 FCC 变化的一个因素。 您是否还捕获了这些读取点的温度?
    此外、根据您用于负载选择的设置、您从电池汲取的电流或功率也可能导致 FCC 发生变化。
    您能否从软件包中共享您的.gg.csv 文件、以便我们可以看到您使用的设置?
    监测计还可能学习更新的 Qmax、Ra 和其他值(尤其是在 DataFlash 的子类82中)、这些值会导致容量通常减小。
    理想情况下、为了全面了解随着时间的推移而降低的原因、如果您可以在每个周期之后向我们发送.gg.csv 文件、那么我们可以看到每个周期所学的内容和更新的内容。 此外、如果您可以在每个周期捕获完整的 DataRAM 寄存器集、包括 bqStudio 中显示的调试寄存器几秒钟、它将为我们提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    已经有几天了--我希望问题得到解决。 如果没有、请在每个周期后发送 gg.csv 文件、并按照 Dmax 的请求捕获包含 bqstudio 中显示的调试寄存器在内的完整 DataRAM 寄存器集、以供进一步审查。

    此致、
    Bryan Kahler