请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。 电池的标称容量为6400mAh。
我已经获得了电池的黄金映像并将其加载到 bq24z100-G1中。 我在实验室功能 原型设计中的两周内测试了 bq34z100-G1性能。
我很惊讶地看到 FCC 的变化比预期的要大。 在这里、我有不同参数演变的记录。
第一列是每个记录的日期。
第二列是电池的 SoC
第三列是记录时的电压电池。
第四 列是记录时的当前电池。
第五列是电池的标称容量。
第六列是电池的 FCC。
第七列是 SoC 估算中的最大误差。
电池的温度始终在20和27ºC 之间。
可以看出、FCC 值在2周内的变化幅度超过5%(2018年7月13日为6458mAh、2018年7月24日为6081mAh)。
这些高变化可能是什么原因造成的?