This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54388-Q1:TPS54388 Fsw 设置范围

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720869/tps54388-q1-tps54388-fsw-setting-range

器件型号:TPS54388-Q1

您好、团队:

我的客户 Visteon 对使用 RT 的 TPS54388 FSW 设置有疑问。

在客户项目和 EVM 中、RT 都使用82k Ω。 根据数据表计算、fsw=2MHz。 但在实际测试中、Fsw 高达2.17MHz 、 超过了 TPS54388数据表中的电气特性(使用 RT 模式的开关频率范围为200kHz 至 2000KHz)。

您能否帮助检查应用程序是否安全?

或者、如果我们能够理解、TPS54388数据表电气特性(使用 RT 模式的开关频率范围为200kHz 至 2000KHz)仅指定 RT 设置范围、不包括由芯片组引起的频率变化。 换言之、数据表仅指定 FSW 计算范围而不是实际 FSW 频率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpha、
    我将把您的帖子移至相应的论坛。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha、

    你是对的。  数据表指定了允许的设置范围、不包括容差。  实际上、您可以提高一点。  请参阅此应用手册: