请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54388-Q1
您好、团队:
我的客户 Visteon 对使用 RT 的 TPS54388 FSW 设置有疑问。
在客户项目和 EVM 中、RT 都使用82k Ω。 根据数据表计算、fsw=2MHz。 但在实际测试中、Fsw 高达2.17MHz 、 超过了 TPS54388数据表中的电气特性(使用 RT 模式的开关频率范围为200kHz 至 2000KHz)。
您能否帮助检查应用程序是否安全?
或者、如果我们能够理解、TPS54388数据表电气特性(使用 RT 模式的开关频率范围为200kHz 至 2000KHz)仅指定 RT 设置范围、不包括由芯片组引起的频率变化。 换言之、数据表仅指定 FSW 计算范围而不是实际 FSW 频率。