您好!
我想使用一个工具将配置数据下载到 TPS53679的 NVM 存储器中。
请参阅文档 SLUA888、我知道我应该按照.CSV 文件执行操作以将数据下载到 NVM 中。
因此、我应该解析.CSV 文件以获取有效数据。
是否有描述 .CSV 文件格式的信息?
1)下面有一条记录,它来自.csv 文件。e2是该记录的 PEC 和。如何计算该 PEC 和?
WriteByte、0x77、0x00、0x00E2
2)下面还有另一条记录。数据部分是 1410020030F5。当我将其发送到设备时,我应该 先发送14还是 F5 ?确切的字节序列是什么?
BlockWrite、0x77、0xB0、0x061410020030F5C1
3) 以下是第三条记录。
WriteWord、0x77、0x21、0x790097、数据部分是7900。当我将其发送到设备时、应该 先发送79还是 00?
4) 下面是第四条记录。 如何计算这个总和("07AC0D1D" )?
BlockRead、0x77、0x9E、0x0407AC0D1D
谢谢。