当设置为包含序列的以下条件时、
VIN 和 VBIAS 设置为3V
2、ON2设置3V、断开 ON1引脚
3. VIN2设置1.8V -->看到 ON1引脚上有700mV 的泄漏电流
请帮助检查并提供有关"这种700mV 泄漏是如何发生的"的评论
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kaknevicius、
我有一个问题需要与您再次确认、现在我的客户使用外部电路来接通引脚。 我认为他的电路中存在风险、他无法获得所需的结果。 以下是条件、
1. PS-ON:3V。
VIN1和 VBIAS 设置为3V
3. On2设置3V
VIN2设置为1.8V
他希望在 PS_ON-R 电路被激活时(通过电阻分压器)将 ON1引脚设为低电平。 他将 Q2203B MOS 关闭、R2212连接到 GND。 在这种情况下、他认为 ON1上的电压为0.3V、但实际电压为1.67v。 您能否帮助检查 ON1引脚的连接电路是否正常? 原因它不是处于上拉状态、也不是处于下拉状态。
请在这里发表评论、谢谢。