This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:满足特定条件时 ON 引脚泄漏

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718733/tps22968-on-pin-leakage-when-meeting-specific-condition

器件型号:TPS22968

 当设置为包含序列的以下条件时、  

VIN 和 VBIAS 设置为3V

2、ON2设置3V、断开 ON1引脚

3. VIN2设置1.8V  -->看到 ON1引脚上有700mV 的泄漏电流

请帮助检查并提供有关"这种700mV 泄漏是如何发生的"的评论  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    TPS22968的数据表特别提及以下有关 ON 引脚的声明:

    '高电平有效开关1控制输入。 不保持悬空"

    ON 引脚没有任何可将电压保持在0V 的下拉电阻器。 如果未下拉或上拉、它可能会向上浮动至中间电压、如示波器屏幕截图中所示。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaknevicius、

        我有一个问题需要与您再次确认、现在我的客户使用外部电路来接通引脚。  我认为他的电路中存在风险、他无法获得所需的结果。 以下是条件、  

    1. PS-ON:3V。

    VIN1和 VBIAS 设置为3V

    3. On2设置3V  

    VIN2设置为1.8V   

    他希望在 PS_ON-R 电路被激活时(通过电阻分压器)将 ON1引脚设为低电平。 他将 Q2203B MOS 关闭、R2212连接到 GND。 在这种情况下、他认为 ON1上的电压为0.3V、但实际电压为1.67v。  您能否帮助检查 ON1引脚的连接电路是否正常? 原因它不是处于上拉状态、也不是处于下拉状态。

    请在这里发表评论、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    电阻分压器应在引脚上施加~0.27V 电压、因此客户测量1.67V 电压似乎很奇怪。 ON 引脚没有任何内部上拉或下拉电阻、因此可将其视为高阻抗、不会影响电阻分压器电路。 客户是否确认 PS_ON_D 被下拉至 GND 而不是中间值?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaknevicius、

      我已经检查了 PS_ON_D 电压、它大约为160mv、有关详细信息、请参阅下图、请帮助检查、电阻分压器不工作很奇怪。 谢谢。

    答: PS_ON_D:160mv

    门:~2.7V

    C:1.66V