This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:如何检查栅极驱动能力

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718057/lm5066-how-to-check-the-gate-driving-capability

器件型号:LM5066

您好!

如何检查栅极驱动能力? 我们需要检查所选的 MOS Qg?

在 execl 工具中没有看到任何有关栅极驱动的公式、我们可以输入的最大 MOS 数为6。

如果客户想要使用8个或更多的 MOS 并联、如何检查 我们是否可以支持它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    栅极驱动能力受电荷泵电流的限制。 LM5066器件的典型值为20uA。 该器件能够驱动6个以上的 MOSFET。 然而、更多并联的 MOSFET 会增加栅极的有效电容、从而增加启动时间。

    您可以使用设备名称 LM5066解锁 execl 工具。
    您能否分享您的系统要求? 最大值是多少 负载电流和输出电容。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    如何知道是否可以为 LM5066I 驱动6个 MOS? 是否需要检查任何参数?
    可以说可以驱动更多的 MOS、但启动时间会更长、需要考虑 SOA/FAULT 计时器是否合适? 如果 SOA/FAULT 计时器可以处理、则没有其他计时器?
    需要考虑 MOS 关断时间吗? 如果我们使用更多的 MOS、灌电流能力还可以吗?
    目前没有规格、RD 希望先检查功能、对于之前的设计、它们具有7kW 应用。 (48V/150A/~3000uf)
    谢谢。

    此致、
    Lynn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    较长的启动时间会降低启动期间的 SOA 裕度、但可以通过使用缓慢 dv/dt 控制来克服这一问题。 挑战是在"热短路"或"短接启动"期间具有 SOA 裕度。
    设计工具有助于快速验证。 使用解锁的 Excel 工具并删除 MOSFET 数量的"数据验证"条件。 首先使用 PSMN4R8-100BSE MOSFET。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    请向我发送填充的设计计算工具以供审核。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    感谢您发送文件以进行审阅。 在我们通过电子邮件转发时、请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh