请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066 您好!
如何检查栅极驱动能力? 我们需要检查所选的 MOS Qg?
在 execl 工具中没有看到任何有关栅极驱动的公式、我们可以输入的最大 MOS 数为6。
如果客户想要使用8个或更多的 MOS 并联、如何检查 我们是否可以支持它? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.