This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:PFM &放大器;FPWM 或 FPWM

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721046/tps560430-pfm-fpwm-or-fpwm

器件型号:TPS560430

您好!

我们计划在其中一个新项目中使用 TPS560430。 此器件有两个不同版本:XF (FPWM)和 X (PFM 和 FPWM)。 现在、我们必须决定使用哪一个。
将来、我们也有可能在其他项目中使用此器件。 在这些 项目中、器件可能会提供模拟电路。 因此、我想问一下"PFM"运行模式对 模拟电路的影响、因为电压具有低频纹波。
我知道还有很多其他因素会影响 "PFM"工作模式如何影响模拟电路、但 TI 专家可能会 就是否使用"PFM"提供一般建议。
我们的项目永远不会使用电池运行、但功耗当然是一个问题。

谢谢、致以诚挚的问候

Patrick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    是的、FPWM 版本和 PFM 版本之间的主要区别在于器件在轻负载下的工作方式(对于 TPS560430、如果电感器峰值电流低于170mA、则视为"轻负载")。 因此、主要检查是在正常负载条件下 IL_PEAK 是否高于170mA。 对于 PFM 版本、效率更高、但输出电压纹波更大。 请发送电子邮件给我[neal-zhang@ti.com、让我们讨论一下如何在您的工作条件下进行选择。