请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 您好!
我们计划在其中一个新项目中使用 TPS560430。 此器件有两个不同版本:XF (FPWM)和 X (PFM 和 FPWM)。 现在、我们必须决定使用哪一个。
将来、我们也有可能在其他项目中使用此器件。 在这些 项目中、器件可能会提供模拟电路。 因此、我想问一下"PFM"运行模式对 模拟电路的影响、因为电压具有低频纹波。
我知道还有很多其他因素会影响 "PFM"工作模式如何影响模拟电路、但 TI 专家可能会 就是否使用"PFM"提供一般建议。
我们的项目永远不会使用电池运行、但功耗当然是一个问题。
谢谢、致以诚挚的问候
Patrick