This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430中 CC1120的睡眠模式问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430FR5969, CC1120, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717147/sleep-mode-issue-in-msp430-with-cc1120

主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989MSP430FR5969CC1120ENERGYTRACE

我使用 MSP430FR5969和 MSP430FR6989以及 CC1120收发器构建无线节点。 每个组件在睡眠模式下消耗1微安。

我将 MSP430FR5969与 CC1120连接 ,在配置它们之后,我将两者都置于睡眠模式,并移除所有跳线以测量电流。 我得到的是170微安、而不是数据表中声称的2微安。

之所以会增加消耗电流、 是因为 MCU 的某些端口保持活动状态(例如 SPI 接口中的 CS 引脚)、以使 CC1120保持睡眠模式。

我非常感谢您的任何评论或回复、以帮助我理解此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhsin、

    您使用的 MSP430FR5969是哪种 LPM 模式? 您是否在未连接 CC1120的情况下测试了 MSP430FR5969的电流消耗?
    对于低功耗、MSP430FR5969的未使用引脚应设置为输出低电平状态。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 LPM3、并将所有未使用的引脚配置为输出低电平。
    当我单独测量 MSP430FR5969消耗的电流时、测得的电流约为1微安、但在我连接 CC1120并将两个芯片置于睡眠模式后、测得的电流为170微安。
    我还检查了睡眠模式下 CC1120的输入电流、消耗大约1微安。
    我认为 MSP430FR5969有问题、因为我将其连接到 CC1120后、消耗的电流会升高。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsin、

    您能否提供原理图? 除了 CC1120和 MSP430FR5969、您的电路板中是否有任何其他组件? 您的测量器件、万用表或 CCS EnergyTrace 是什么?  

    B.R

    冬季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的 avometer 精度很高。 它测量低至纳安的电流。
    关于原理图、我只使用这两个芯片。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhsin、

    请使用 LPM3代码示例测量电流消耗、而无需执行其他操作。 您可以在以下链接中找到此 LPM3代码示例。
    dev.ti.com/.../


    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我解决了这个问题。 我错误地配置了 CC1120的 GPIO。  我将 这些端口配置为 三态(0XB6)以禁用它们、但它们在睡眠模式下消耗大量电流。 因此,我将设置更改为强制逻辑(0x33),功耗 将降至其预期值。  

    请告诉我、在高性能模式下、CC1120的接收电流是否正如数据表中报告的那样恰好为22mA、或者可能更小?

    提前感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsin、

    22mA 是高性能模式下的 RX 峰值电流。 这是数据表中的典型值、这意味着每个单芯片在实际测量值方面都存在一些差异。

    B.R

    冬季