请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53635-Q1 您好!
我们还希望获得 LM53635LQRNLTQ1的数据。
使用24V 输入电源时、是否有任何方法可以进入扩频模式、因为有时我们会看到在30MHz 至50MHz 左右的较低频率下出现故障
此致、
Ganesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们还希望获得 LM53635LQRNLTQ1的数据。
使用24V 输入电源时、是否有任何方法可以进入扩频模式、因为有时我们会看到在30MHz 至50MHz 左右的较低频率下出现故障
此致、
Ganesh
谢谢、Brani 的回复。
我们将同一器件用作设计的一部分。 当我们针对 IEC-61000-6-3进行再合规性测试时、我们会在30.64MHz、43.8MHz、47MHz 附近获得一些峰值。 我们的电路板中没有用于此较低频率的时钟源。 我们怀疑这上面的电源、
我们已经尝试了固定 PWM 和轻负载效率模式。 但在这两种模式下、我们都能看到类似的辐射。
1) 1)请向我们分享 LM53635-Q1的 RE 报告
2) 2)分享在设计中使用 LM53635-Q1时、如何在较低频率下降低峰值
此致、
Ganesh