你(们)好
我们的应用在射频/微波混合频率上的空间有限(混合意味着芯片/芯片通过金键合线进行连接)
允许的最大空间为0.2平方英寸、而此 QPN 封装尺寸为0.197" x 0.197"。 因此、我们必须使用裸片形式连接到我们的载体上。
我们还在努力制定 RF 无关 PM 调制(相位噪声)规格-154dBc/Hz 单边频带
2个问题:
TI 是否提供裸片形式的 TPS7A47-Q1? 如果答案是肯定的,我们需要与谁联系?
2. LDO 稳压器是否是整个升压转换器(包括射频放大器、开关、滤波器等)的最大相位噪声影响因素?
KIET PHAM
和
Teledyne Microwave Solutions 的 Alex Martinez (射频工程师)
650-861-8736