This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:裸片形式

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719640/tps7a47-q1-die-form

器件型号:TPS7A47-Q1

你(们)好

我们的应用在射频/微波混合频率上的空间有限(混合意味着芯片/芯片通过金键合线进行连接)

允许的最大空间为0.2平方英寸、而此 QPN 封装尺寸为0.197" x 0.197"。 因此、我们必须使用裸片形式连接到我们的载体上。

我们还在努力制定 RF 无关 PM 调制(相位噪声)规格-154dBc/Hz 单边频带

2个问题:

TI 是否提供裸片形式的 TPS7A47-Q1? 如果答案是肯定的,我们需要与谁联系?

2. LDO 稳压器是否是整个升压转换器(包括射频放大器、开关、滤波器等)的最大相位噪声影响因素?

KIET PHAM

Teledyne Microwave Solutions 的 Alex Martinez (射频工程师)

650-861-8736

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiet、

    TI 是否提供裸片形式的 TPS7A47-Q1? 如果答案是肯定的,我们需要与谁联系?

    请给我一些时间进行调查、稍后我将就此向您回复。

    2. LDO 稳压器是否是整个升压转换器(包括射频放大器、开关、滤波器等)的最大相位噪声影响因素?

    数据表中包含一个噪声图、可让您了解 LDO 产生的噪声。  

    对于噪声滤波、您可能需要参考 LDO 的 PSRR 图。 数据表还提供了不同条件下的 PSRR 图、如第8页和第9页的图11 - 18所示。  

    这是您想要的吗?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kiet、

    几天以来、我没有听到您的反馈、我认为这些问题已经得到解决。 如果没有、请回复此帖子。

    谢谢、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason
    Micross (芯片分销商)回复报价
    55、000美元、整个晶圆18周
    这不是 Teledyne 的选项。 您有其他分销商吗?

    谢谢你
    KIET PHAM