主题中讨论的其他器件: BQ76940、 BQSTUDIO、 BQ34110、 BQ34Z100-G1
您好!
我目前正在使用 BQ76940EVM、 EV2300 和最新 的 BqStudio 版本(1.3.86.3)。
我完全按照用户指南中的步骤快速入门。
但 SOC 始终为0%、我无法确定要更改什么以显示 SOC。
每个电池的电压也是错误的、在校准后、外部平均电池电压几乎是正确的:3910mV。
但每个电池(在我的案例中为10个电池)的电压是错误的:电池1:2605mV、电池2:2601mV 等... 我的电池是平衡的、因此每个电池具有3910mV 的电压。 我无法单独校准它们(始终误差超出范围)
我还更改了数据存储器部分中的一些值、例如设计容量和一些其他值、但仍然没有 SOC。
我对任何帮助都很满意。