This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:LSCTRL 引脚

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720826/bq25121-lsctrl-pin

器件型号:BQ25121
主题中讨论的其他器件:BQ25120ABQSTUDIO

将 LSCTRL 引脚拉至低电平不会关闭 LS/LDO。

但是、当我同时向 PMIC 寄存器(寄存器0x07u 的 MSB、更改为0x7C)写入时、它确实会关断 LS/LDO。

在数据表中找不到任何关于它的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dima、您好!

    这是预期行为、如下所示数据表的表9中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIMA、

    有关 LSCTRL 设置、请参阅 BQ25120A 数据表上的表9。  

    您是否主动将其拉低或保持悬空(LSCTRL 有一个内部下拉电阻)

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释下表中指定的公式吗?

    什么是 LS_LDOCODE?

    要配置3.1V、应写入什么内容? 3.3V?

    LSW 和 VLDO 之间的差异是多少? (在您的表中)  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS_LDO 代码是寄存器本身的值。 我建议您使用 BQStudio 来帮助您进行 BQ25120A 上的配置。 它有一个下拉列表、用于自动计算十六进制代码。  

    lsw 是负载开关(未稳压)、而 LDO 是稳压输出。 对于3.1V LDO、您将向寄存器0x07写入0xDC。

    此致、

    Gautham