请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 我将电池放电至 CUV 保护、并将电池单独放电2天。 电芯3的电压低于2.5V 2.101V。 似乎能量已耗散。 我会漂移 BQ40Z50在 CUV 之后是否会消耗能量。 配置为关断电压= 1.75V、PS 关断电压= 2.5V、并且禁用 PWR_SAVE_VSHUT。
BQ40Z50是否会消耗能量以降低电池电压? 如果我启用 PWR_SAVE_VSHUT 并设置关断电压2.6V 以强制 BQ40Z50关断以节省功耗。