This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:VIN 上升之前是否可以从外部电源偏置引脚?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721115/lm73606-q1-can-bias-pin-source-from-external-power-before-vin-rising

器件型号:LM73606-Q1

大家好、

LM73606-Q1具有一个偏置引脚、可连接到外部电源轨以实现节能。 我是否可以帮您了解我们是否可以在 VIN 上升之前为 BIAS 引脚设置外部电源轨? BIAS 和 VIN 引脚是否存在序列限制?

此致、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    当 VIN 或 VOUT 上没有电压时、我们不建议施加外部电压进行偏置。 但是、在这种情况下、如果 EN 连接到低电平、我看不到问题。 问题是 IC 在 VIN 上没有电压的情况下打开。 它可能会尝试切换、这可能会导致意外行为。 但只要 EN 为低电平、IC 就不应切换。

    Sam